Everything

 

-strip


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>

[指定形式]

-strip

 

[詳細説明]

-

アブソリュートファイル、ライブラリファイルのデバッグ情報を削除します。

-

stripオプション指定時は、入力ファイルと出力ファイルは1対1対応になります。

[例]

input=file1.abs file2.abs file3.abs
strip

-

file1.abs, file2.abs, file3.absのデバッグ情報を削除し、それぞれfile1.abs, file2.abs, file3.absに出力します。デバッグ情報削除前のファイルは、file1.abk, file2.abk, file3.abkにバックアップします。

[備考]

-

form={object | relocate | hexadecimal | stype | binary}指定時、本オプションは無効です。