Everything

 

-total_size


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>

[指定形式]

-total_size

 

[詳細説明]

-

リンク後のセクションの合計サイズを、標準出力に表示するためのオプションです。

-

下記の3種類のセクションに分けて、合計サイズを表示します。

-

実行可能なプログラムセクション

-

プログラムセクション以外のROM領域配置セクション

-

RAM領域配置セクション

-

本オプションを使用することにより、ROM,RAMに配置する合計のセクションサイズを容易に認識することができます。

[備考]

-

リンケージリストへ合計サイズを表示するには、別途show=total_sizeオプションを使用する必要があります。

-

ROM化支援機能(romオプション)対象のセクションの場合、転送元(ROM)と転送先(RAM)の両方で領域を使用するため、双方の合計サイズに対してセクションサイズを加算します。