リンケージリストの構成と内容を表 3.2に示します。
-showオプション注指定 |
-showオプション省略時 |
|||
-show=relocation_attributeを指定した場合は、再配置属性を表示 |
-show=relocation_attribute |
|||
静的定義シンボル名、アドレス、サイズ、種別をアドレス順に表示 -show=referenceを指定した場合は、各シンボルの参照回数、最適化実行有無も表示 |
-show=symbol -show=reference |
|||
-show=symbol |
||||
-show=xreference |
||||
-show=total_size |
||||
-show=vector |
||||
-show=cfi |
-showオプションはlistオプションを指定した場合に有効です。 |