Everything
3.2.11 CFI情報

-show=cfiを指定した場合、不正な間接呼び出し検出で用いる関数リストの内容を出力します。出力例を以下に示します。

*** CFI Function List ***
 
SYMBOL/ADDRESS
 
_func    (1)
0000F100 (2)

項番

説明

(1)

関数シンボルを出力します。

(2)

関数シンボルが定義されていない場合、関数アドレスを出力します。