Everything

perror


標準エラーファイル(stderr)に、エラー番号に対応したエラーメッセージを出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

void perror(const char *s);

[引数]

s エラーメッセージへのポインタ

[備考]

perror関数は標準エラーファイル(stderr)へsで示されるエラーメッセージとerrnoとを対応させ出力します。

出力するメッセージは、もし、sがNULLでなく、sの指す文字列がヌル文字でなければ、sの指す文字列にコロンと空白とその後に処理系定義のエラーメッセージを続け、最後に改行文字を付けた形式で出力されます。