標準エラーファイル(stderr)に、エラー番号に対応したエラーメッセージを出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
void perror(const char *s);
[引数]
s エラーメッセージへのポインタ
[備考]
perror関数は標準エラーファイル(stderr)へsで示されるエラーメッセージとerrnoとを対応させ出力します。
出力するメッセージは、もし、sがNULLでなく、sの指す文字列がヌル文字でなければ、sの指す文字列にコロンと空白とその後に処理系定義のエラーメッセージを続け、最後に改行文字を付けた形式で出力されます。