Everything

[システム]タブ

RI78V4のシステム情報(RTOS名,バージョンなど)を表示します。
図A―2  [システム]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
RI78V4のシステム情報(RTOS名,バージョンなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
RTOS名
RTOS名“RI78V4”を表示します。
バージョン
RI78V4のバージョンを表示します。
システム時刻
システム時刻を表示します。
割り込みネスト
割り込み処理(CPU例外処理を含む)のネスト数を表示します。
ディスパッチ
RI78V4のシステム状態を表示します。
Disable
ディスパッチ禁止状態
Enable
ディスパッチ許可状態
CPUロック
RI78V4のシステム状態を表示します。
Locked
CPUロック状態
Unlocked
非CPUロック状態
システム・スタック・エリア
システム・スタックの開始アドレス,末尾アドレス,およびサイズ(単位:バイト)を以下の形式で表示します。
開始アドレス - 末尾アドレス(サイズ)
現在のシステムSP
処理プログラムがシステム・スタックで動作している場合は“システム・スタックの先頭アドレス”を,タスク・スタックで動作している場合は“カレントSP値”を表示します。
アイドル・ルーチン起動アドレス
アイドル・ルーチンの起動アドレスを表示します。
優先度数
タスクの優先度範囲を表示します。
タスク数
タスクの総数を表示します。
セマフォ数
セマフォの総数を表示します。
イベントフラグ数
イベントフラグの総数を表示します。
データ・キュー数
データ・キューの総数を表示します。
メールボックス数
メールボックスの総数を表示します。
ミューテックス数
常に,“-”が表示されます。
メッセージ・バッファ数
常に,“-”が表示されます。
固定長メモリ・プール数
固定長メモリ・プールの総数を表示します。
可変長メモリ・プール数
常に,“-”が表示されます。
周期ハンドラ数
周期ハンドラの総数を表示します。
アラーム・ハンドラ数
常に,“-”が表示されます。
割り込みハンドラ数
割り込みハンドラの総数を表示します。
初期化ルーチン数
初期化ルーチンの総数“1”を表示します。
拡張サービス・コール・ルーチン数
常に,“-”が表示されます。

備考1.  システム情報(システム・スタック・エリア,現在のシステムSP)の各セルをダブルクリックした際には,システム・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2.  システム情報(アイドル・ルーチン起動アドレス)のセルをダブルクリックした際には,アイドル・ルーチンのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ列
表示
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
RTOS名,バージョン,システム時刻,割り込みネスト,ディスパッチ,CPUロック,システム・スタック・エリア,現在のシステムSP,アイドル・ルーチン起動アドレス,優先度数,タスク数,セマフォ数,イベントフラグ数,データ・キュー数,メールボックス数,ミューテックス数,メッセージ・バッファ数,固定長メモリ・プール数,可変長メモリ・プール数,周期ハンドラ数,アラーム・ハンドラ数,割り込みハンドラ数,初期化ルーチン数,拡張サービス・コール・ルーチン数
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
システム時刻,割り込みネスト,システム・スタック・エリア,現在のシステムSP,アイドル・ルーチン起動アドレス,優先度数,タスク数,セマフォ数,イベントフラグ数,データ・キュー数,メールボックス数,ミューテックス数,メッセージ・バッファ数,固定長メモリ・プール数,可変長メモリ・プール数,周期ハンドラ数,アラーム・ハンドラ数,割り込みハンドラ数,初期化ルーチン数,拡張サービス・コール・ルーチン数
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ列
メモリへジャンプ(現在のシステムSP)
メモリ パネルをオープンし,現在のシステムSPの内容を表示します。
ソースへジャンプ(アイドル・ルーチン起動アドレス)
エディタ パネルをオープンし,アイドル・ルーチンのソースを表示します。
逆アセンブルへジャンプ(アイドル・ルーチン起動アドレス)
逆アセンブル パネルをオープンし,アイドル・ルーチンの逆アセンブル結果を表示します。
表示項目のリセット
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。