Everything
2.12.3.2 I/Oレジスタを整理する

各I/Oレジスタを任意のカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式を編集することができます。

注意 1.

カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

注意 2.

I/Oレジスタの追加/削除はできません。

(1)

カテゴリを新規作成する場合

作成したいI/Oレジスタ名にキャレットを移動したのち,ツールバーの ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。

(2)

カテゴリ名を編集する場合

編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。

(3)

カテゴリを削除する場合

削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。

ただし,削除できるカテゴリは,空のカテゴリのみです。

(4)

表示順を変更する場合

I/Oレジスタ名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,I/Oレジスタはカテゴリで分類されます。

また,カテゴリとI/Oレジスタ名の表示の順番(上下位置)も,ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。