Everything

新しい列 ダイアログ


端子配置表に列を追加します。

図 A.14

新しい列 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

列の選択 ダイアログの[新しい列...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[名前]

端子配置表に追加する列の見出しを入力します。

なお,名前として入力可能な文字数は,256文字までに限られます。

(2)

[型]

端子配置表に追加する列の入力フォームを選択します。

文字列

文字列のみ入力可能な列となります。

チェック・ボックス

チェック・ボックスの設けられた列となります。

整数

整数のみ入力可能な列となります。

実数

実数のみ入力可能な列となります。

日付

年月日形式の日付のみ入力可能な列となります。

[機能ボタン]

OK

[名前]で指定された見出しを有する列を端子配置表の右端に追加します。

キャンセル

本ダイアログをクローズします。