Everything
A.1 概  要

以下に,端子配置のウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1

ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名

機能概要

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。

端子配置表 パネル

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。

端子配置図 パネル

端子配置表 パネルにおける情報の記述状況を表示します。

出力 パネル

CS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。

列の選択 ダイアログ

本ダイアログに表示されている項目を端子配置表に表示するか否かの選択,および端子配置表に対する列の追加/削除を行います。

新しい列 ダイアログ

端子配置表に列を追加します。

名前を付けて保存 ダイアログ

ファイルに名前を付けて保存します。