Everything
2.2.3 列の追加

端子配置では,端子配置表の左上に設けられた ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログの[新しい列...]ボタンで“ユーザ独自の列”を端子配置表に追加することができます。

なお,列の追加は,列の選択 ダイアログの[新しい列...]ボタンをクリックすることによりオープンする新しい列 ダイアログで行います。

図 2.4

列の追加

 

備考

端子配置表“[マクロ]タブ,[外部周辺]タブの第1階層”については,列の追加が制限されています。