debugger.Upload.Tektronix
メモリ・データをテクトロニクス形式で保存します。
[指定形式]
debugger.Upload.Tektronix(fileName, address1, address2, force = False)
[引数]
引数
説明
fileName
ファイル名を指定します。
address1
アップロード開始アドレスを指定します。
address2
アップロード終了アドレスを指定します。
force
上書きをするかどうかを指定します。
True :上書きします。
False :上書きしません(デフォルト)。
[戻り値]
アップロードに成功した場合 :True
アップロードに失敗した場合 :False
[詳細説明]
-
address1からaddress2までのメモリ・データをテクトロニクス形式で保存します。
[使用例]
>>>debugger.Upload.Tektronix("C:/test/testTektronix.hex", 0x1000, 0x2000, True)
True
>>>