debugger.Jump.File
debugger.Jump.Address
各種パネルを表示します。
[指定形式]
debugger.Jump.File(fileName, lineNumber = 1)
debugger.Jump.Address(jumpType, adddress = 0)
[引数]
引数
説明
fileName
表示するファイル名を指定します。
lineNumber
表示する行を指定します(デフォルト:1)。
jumpType
表示するパネルの種類を指定します。
指定可能なパネルの種類を以下に示します。
種類
JumpType.Source
エディタ パネル
JumpType.Assemble
逆アセンブル パネル
JumpType.Memory
メモリ パネル
address
表示するアドレスを指定します(デフォルト:0)。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
debugger.Jump.Fileは,fileNameで指定したファイルをエディタ パネルで表示します。 lineNumberを指定した場合,fileNameで指定したファイルのlineNumberで指定した行が表示されます。
debugger.Jump.Addressは,jumpTypeで指定したパネルを表示します。 addressを指定した場合,指定したaddressに該当する部分を表示します。
[使用例]
>>>debugger.Jump.File("C:/test/testJump.c")
>>>debugger.Jump.File("C:/test/testJump.h", 25)
>>>debugger.Jump.Address(JumpType.Memory, 0x2000)
>>>