以下に,CS+ Python関数(ビルド・ツール用)の一覧を示します。
表 B.4
CS+ Python関数(ビルド・ツール用)
関数名
機能概要
build.All
プロジェクトのビルドを行います。
build.ChangeBuildMode
ビルド・モードの変更を行います。
build.Clean
プロジェクトのクリーンを行います。
build.File
指定したファイルのビルドを行います。
build.Stop
実行中のビルドを中止します。
build.Update
ビルド・ツールの依存関係の更新を行います。