Everything

debugger.ProcessorElement


マルチコアのPEを設定/参照します。【RH850】

[指定形式]

debugger.ProcessorElement = number

[設定]

設定

説明

number

PE番号を数値で設定します。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

マルチコアのPEを設定/参照します。

注意

設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。

[使用例]

>>>print debugger.ProcessorElement
1
>>>debugger.ProcessorElement = 2
>>>print debugger.ProcessorElement
2
>>>