以下に,CS+ Pythonプロパティ(デバッグ・ツール用)の一覧を示します。
表 B.10
CS+ Pythonプロパティ(デバッグ・ツール用)
プロパティ名
機能概要
debugger.ActionEvent.GetLine
アクション・イベント結果を保持する数を設定/参照します。
debugger.ADConvertDataInExecution
実行時のデータ収集の設定/参照を行います。
debugger.DebugTool.SerialNumber
エミュレータのシリアル番号を設定/参照します。
debugger.DebugTool.SerialNumberList
エミュレータのシリアル番号の一覧を参照します。
debugger.Download.Property
デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件を設定/参照します。
debugger.Interrupt.ExceptionCause
例外要因コードを参照します。
debugger.IsMulticore
アクティブ・プロジェクトのマイクロコントローラがマルチコアかどうかを確認します。
debugger.Memory.NoVerify
書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。
debugger.Option.AccessDuringExecution
debugger.Option.AccessStopExecution
debugger.Option.AccumulateTraceTime
debugger.Option.AfterTraceMemoryFull
debugger.Option.Coverage
debugger.Option.MainClockFrequency
debugger.Option.OpenBreak
debugger.Option.ResetMask
debugger.Option.ReuseCoverageData
debugger.Option.SupplyPower
debugger.Option.SupplyPowerVoltage
debugger.Option.Timer
debugger.Option.Trace
debugger.Option.TraceBranchPC
debugger.Option.TraceDataAccess
debugger.Option.TracePriority
debugger.Option.TraceTarget
debugger.Option.UseTraceData
デバッグ・ツールのオプションを設定/参照します。
debugger.ProcessorElement
マルチコアのPEを設定/参照します。
debugger.SoftwareTraceLPD.PEList
ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号の一覧を参照します。
debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定/参照します。
debugger.SoftwareTraceLPD.RecordingMode
ソフトウェア・トレース(LPD出力)の記録メモリを使い切った後の動作を設定/参照します。
debugger.XTrace.Addup
debugger.XTrace.Complement
debugger.XTrace.Mode
トレース・オプションを設定/参照します。