Everything
2.5 クラス/関数/変数の情報を表示する

プログラム中のクラス情報【CC-RX】/関数情報/変数情報をツリー形式で表示します。

これらの情報は,メイン・ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることにより,クラス/メンバ パネルに表示されます。

ただし,解析対象外に指定されているファイル内のクラス情報【CC-RX】/関数情報/変数情報は表示されません(「1.1.1解析対象」参照)。

なお,表示されるツリーについての詳細は,クラス/メンバ パネルを参照してください。

図 2.8

クラス情報の表示(クラス/メンバ パネル)

注意

【CC-RX】
クラス情報は,C++ソース・ファイルを対象とする場合のみ提供される情報です。
また,C++ソース・ファイルを対象とする場合は,「3.6CC-RX(C++ソース・ファイル)を使用する場合について」を参照してください。

 

取得した情報は,クラス/カテゴリ用ツリー・エリア(上段)と関数/変数用リスト・エリア(下段)の2つのエリアで表示されます。

クラス/カテゴリ用ツリー・エリアにおいて表示されるツリー上の任意のノードを選択すると,そのノードに関する情報(該当ノードで定義されている関数名/変数名など)が関数/変数用リスト・エリアに一覧表示されます。

なお,クラス/カテゴリ用ツリーは,パネル・コントロール・エリアの[ビュー設定]コンボ・ボックスにより,次の5つのグループに分類して表示することができます。

表 2.3

クラス/メンバ パネルにおけるツリーの分類方法

リスト項目

説明

カテゴリ・グループ表示(デフォルト)

クラスやインタフェースなどの種類で分類して表示します。

アクセス・グループ表示

クラスなどに設定されたアクセス指定子で分類して表示します。

名前空間グループ表示

クラスなどが定義されている名前空間で分類して表示します。

ファイル・グループ表示

ファイルで分類して表示します。

アルファベット・グループ表示

アルファベット順で分類して表示します。

備考 1.

現在選択しているノードを対象として,次の操作を行うことができます。

備考 2.

【CC-RX】
ノード(カテゴリ・ノードを除く)にマウス・カーソルを重ねることにより,属している“名前空間名”をポップアップ表示します。