プログラム中のクラス情報【CC-RX】/関数情報/変数情報をツリー形式で表示します。
これらの情報は,メイン・ウインドウのツールバーの  ボタンをクリックすることにより,クラス/メンバ パネルに表示されます。
 ボタンをクリックすることにより,クラス/メンバ パネルに表示されます。
ただし,解析対象外に指定されているファイル内のクラス情報【CC-RX】/関数情報/変数情報は表示されません(「1.1.1解析対象」参照)。
なお,表示されるツリーについての詳細は,クラス/メンバ パネルを参照してください。
 
| 【CC-RX】 | 
取得した情報は,クラス/カテゴリ用ツリー・エリア(上段)と関数/変数用リスト・エリア(下段)の2つのエリアで表示されます。
クラス/カテゴリ用ツリー・エリアにおいて表示されるツリー上の任意のノードを選択すると,そのノードに関する情報(該当ノードで定義されている関数名/変数名など)が関数/変数用リスト・エリアに一覧表示されます。
なお,クラス/カテゴリ用ツリーは,パネル・コントロール・エリアの[ビュー設定]コンボ・ボックスにより,次の5つのグループに分類して表示することができます。