Everything
2.6 表示方法をカスタマイズする

関数一覧 パネル変数一覧 パネル上の各項目(列),およびその解析情報は,次の操作により表示方法をカスタマイズすることができます。

なお,操作はいずれも各パネル上のヘッダ・エリア(項目名が表示されている箇所)を対象に行います。

備考

列の選択 ダイアログ上の[デフォルト]ボタンをクリックすることにより,上記の操作により行ったカスタマイズをすべてデフォルトの状態に戻すことができます。