関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の表示項目(列)の順序を並び替えることができます。
移動対象の項目名を,マウスにより任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
パネルのヘッダ・エリア左端の
ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,移動対象の項目名を,マウスによりパネル上の任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の表示項目(列)の順序を並び替えることができます。
移動対象の項目名を,マウスにより任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。
パネルのヘッダ・エリア左端の
ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,移動対象の項目名を,マウスによりパネル上の任意の列(ヘッダ・エリア)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。