プロジェクトの新規作成,または既存のプロジェクトの読み込みを行います。
ビルド対象ファイルの追加/削除,依存関係の更新などを行います。
必要に応じて,ビルド高速化機能の設定を行います(「2.2ビルドを高速化する」参照)。
生成するロード・モジュールの種類を設定します(「2.3出力ファイルの種類を設定する」参照)。
コンパイラ,アセンブラ,リンカなどに対するオプションを設定します(「2.4コンパイル・オプションを設定する」,「2.5アセンブル・オプションを設定する」,「2.6リンク・オプションを設定する」など参照)。
ビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,プロパティ パネルの[共通オプション]タブの[その他]カテゴリにおいて,[ビルド前に実行するコマンド]プロパティ,および[ビルド後に実行するコマンド]プロパティを設定してください。 |