Everything
2.1.2 ユーザ・ライブラリを作成する

ユーザ・ライブラリの作成手順を以下に示します。

備考

(1),(2),(3),(6),(7)についての詳細は,「CS+ プロジェクト操作編」を参照してください。

(1)

プロジェクトの作成/読み込み

プロジェクトの新規作成,または既存のプロジェクトの読み込みを行います。

プロジェクトを新規作成する際は,ライブラリ用のプロジェクトを設定します。

(2)

ビルド対象プロジェクトの設定

ビルド対象とするプロジェクトを設定します。

(3)

ビルド対象ファイルの設定

ビルド対象ファイルの追加/削除,依存関係の更新などを行います。

(4)

ビルド高速化の設定

必要に応じて,ビルド高速化機能の設定を行います(「2.2ビルドを高速化する」参照)。

(5)

ビルド・オプションの設定

コンパイラ,アセンブラ,ライブラリアンに対するオプションを設定します(「2.4コンパイル・オプションを設定する」,「2.5アセンブル・オプションを設定する」,「2.8ライブラリアン・オプションを設定する」参照)。

(6)

ビルドの実行

ビルドを実行します。

備考

ビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,プロパティ パネル[共通オプション]タブの[その他]カテゴリにおいて,[ビルド前に実行するコマンド]プロパティ,および[ビルド後に実行するコマンド]プロパティを設定してください。
ファイル単位でビルド処理前,およびビルド処理後に実行したいコマンドがある場合は,[個別コンパイル・オプション(C)]タブ(Cソース・ファイルの場合),[個別コンパイル・オプション(C++)]タブ(++Cソース・ファイルの場合),および[個別アセンブル・オプション]タブ(アセンブリ・ソース・ファイルの場合)において設定することができます。

注意

ビルド・ツールがコンパイラを起動するとき,環境変数TMP_RXに,常にWindowsの一時フォルダのパスが設定されます。

(7)

プロジェクトの保存

プロジェクトの設定内容をプロジェクト・ファイルに保存します。