-   
   sus_tsk
   isus_tsk
  
    -   
  
 ER      sus_tsk ( ID tskid );
 ER      isus_tsk ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクをRUNNING状態からSUSPENDED状態へ,READY状態からSUSPENDED状態へ,またはWAITING状態からWAITING-SUSPENDED状態へと遷移させます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクがSUSPENDED状態またはWAITING-SUSPENDED状態へと遷移していた場合には,戻り値としてE_QOVRを返します。
 
 備考	 RI600PXでは,サスペンド要求のネストはできません。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 ディスパッチ禁止状態のときに,isus_tskでtskid に実行状態のタスクを指定
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 対象タスクがSUSPENDED状態またはWAITING-SUSPENDED状態である。
 |