-   
   wup_tsk
   iwup_tsk
  
    -   
  
 ER      wup_tsk ( ID tskid );
 ER      iwup_tsk ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクをWAITING状態(起床待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移させます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクが起床待ち状態以外の場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタに1を加算します。
 
 備考	 RI600PXが管理する起床要求カウンタは,8ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,起床要求数が255回を超える場合には,起床要求のキューイング(起床要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |