-   
   wai_sem
  
    -   
  
 ER      wai_sem ( ID semid );
 semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
 備考	 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,
セマフォの生成時に指定した順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |