Everything
19.14 固定長メモリ・プール情報(memorypool[])
ここでは,各固定長メモリ・プールを定義します。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
1 ) ID番号
- 説明
固定メモリ・プールID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~255
- 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。
- 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。
2 ) ID名称(name
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
省略不可
3 ) 固定長メモリ・ブロック・サイズ(siz_block
- 説明
固定長メモリ・ブロック・サイズを,バイト単位で定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~65535
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は256)を適用
4 ) 固定長メモリ・ブロック数(num_block
- 説明
固定長メモリ・ブロック数を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~65535
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用
5 ) メモリ・プール領域に付与するセクション名(section
- 説明
固定長メモリ・プール領域に付与するセクション名を定義します。
cfg600は,sectionで指定されたセクションにsiz_block×num_blockで算出されたサイズの固定長メモリ・プール領域を生成します。このセクションのセクション属性は“DATA”,アライメント数は4です。リンク時には,このセクションをRAM領域に配置してください。
リンク時に,このセクションを0番地に配置してはなりません。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はBRI_HEAP)を適用
6 ) 待ちキュー属性(wait_queue
- 説明
待ちキューの属性を定義します。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲
以下のいずれか。
TA_TFIFO: FIFO順
TA_TPRI: タスクの現在優先度順
ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はTA_TFIFO)を適用