Everything

set_tim

iset_tim

概要
システム時刻の設定
C言語形式
 ER      set_tim ( SYSTIM *p_systim );
 ER      iset_tim ( SYSTIM *p_systim );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 SYSTIM  *p_systim;
システム時刻情報を格納した領域へのポインタ

【 システム時刻情報SYSTIMの構造 】
 typedef struct  systim {
         UH      utime;          /*システム時刻(上位16ビット)*/
         UW      ltime;          /*システム時刻(下位32ビット)*/
 } SYSTIM;

機能
システム時刻(単位:ミリ秒)をp_systimで指定された時間に変更します。
備考 システム時刻を変更しても,それ以前に行われた時間管理要求(タスクのタイムアウト,dly_tskによるタスクの遅延,周期ハンドラ,およびアラーム・ハンドラ)が発生する実時刻は変化しません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからiset_timを発行した場合,および非タスクからset_timを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。