Everything

get_mpf

概要
メモリ・ブロックの獲得(永久待ち)
C言語形式
 ER      get_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    BC, #LOWW(_p_blk)
 MOV     A,  #mpfid
 CALL    !!_get_mpf
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
O
 VP      *p_blk;
メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
 
機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールからメモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールからメモリ・ブロックを獲得することができなかった(空きメモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,メモリ・ブロックの獲得処理は実行されず,自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにメモリ・ブロックの獲得要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メモリ・ブロック待ち状態)へと遷移します。
なお,メモリ・ブロック待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メモリ・ブロック待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
メモリ・ブロック待ち状態の解除操作
エラー・コード
rel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールにメモリ・ブロックが返却された
E_OK
rel_waiの発行により,メモリ・ブロック待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,メモリ・ブロック待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,メモリ・ブロック待ち状態を強制的に解除された