Everything

ref_mpf

概要
固定長メモリ・プールの状態参照
C言語形式
 ER      ref_mpf ( ID mpfid, T_RMPF *pk_rmpf );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    BC, #LOWW(_pk_rmpf)
 MOV     A,  #mpfid
 CALL    !!_ref_mpf
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID
O
 T_RMPF  *pk_rmpf;
固定長メモリ・プール状態情報を格納する領域へのポインタ
 
機能
mpfidで指定された固定長メモリ・プールの固定長メモリ・プール状態情報(待ちタスクの有無など)をpk_rmpfで指定された領域に格納します。
備考 固定長メモリ・プール状態情報T_RMPFについての詳細は,「12.5.7 固定長メモリ・プール状態情報」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了