Everything

stp_cyc

概要
動作停止状態(STP状態)への移行
C言語形式
 ER      stp_cyc ( ID cycid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #cycid
 CALL    !!_stp_cyc
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      cycid;
周期ハンドラのID
 
機能
cycidで指定された周期ハンドラを動作開始状態(STA状態)から動作停止状態(STP状態)へと遷移させます。
これにより,対象周期ハンドラは,本サービス・コールの発行からsta_cycが発行されるまでの間,RI78V4の起動対象から除外されます。
備考 本サービス・コールでは,停止要求のキューイングが行われません。このため,対象周期ハンドラが動作停止状態(STP状態)へと遷移していた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了