アセンブル時のロケーション・カウンタ値,コード,行番号,ソース・プログラムを出力します。
(1) (2) (3) (4) OFFSET CODE NO SOURCE STATEMENT 00000000 1 #CC-RH Compiler RH850 Assembler Source 00000000 2 #@ CC-RH Version : VX.XX.XXx [XX Xxx XXXX] 00000000 3 #@ Command : main.c -Xcommon=rh850 -S 00000000 4 #@ compiled at Xxx Xxx XX XX:XX:XX XXXX 00000000 5 .cseg text 00000000 6 ld.w $_data,r12 00000000 440E0000 -- movhi 0x0,gp,r1 00000004 21670100 -- ld.w 0x0[r1],r12 00000008 7 00000000 8 .dseg data 00000000 00000000 9 _data: .dw 0 00000004 10 |