演算器利用の有無を指定します。
[指定形式]
-use_mda={not_use|mda}
not_use:乗除積和演算器を使わないコードを生成する
mda :乗除積和演算器を使うコードを生成する
|
-cpu=S1,または-cpu=S3オプション指定時は,-use_mda=not_useオプションの指定と同じです。
-cpu=S2オプション指定時は,-use_mda=mdaオプションの指定と同じです。
[詳細説明]
- | 本オプションは命令セット・アーキテクチャのみを指定するオプションであり,乗除積和演算器の有無は指定しません。 |
- | 下表に本オプションと-cpuオプションとを同時指定した場合のccrlの動作を示します。 |
[使用例]
>ccrl -use_mda=mda -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|