-goptimize
モジュール間最適化用の情報を生成します。
[指定形式]
-
省略時解釈
モジュール間最適化用の情報を生成しません。
[詳細説明]
モジュール間最適化時に使用する付加情報を出力ファイル内部に生成します。
本オプションを指定したファイルは,リンク時にモジュール間最適化の対象になります。
モジュール間最適化の詳細については,リンク・オプション-Optimizeを参照してください。
[使用例]
>asrl -goptimize -dev=dr5f100pj.dvf main.asm