アセンブラのユーザ定義シンボル(ネーム)を定義します。
[指定形式]
-define=name[=def][,name[=def]]...
|
なし
[詳細説明]
- | アセンブラのユーザ定義シンボル(ネーム)としてnameを定義します。 |
- | アセンブリ・ソース・プログラムの先頭で,name .SET defを記述するのと同等です。 |
- | =defを省略した場合,defを1とみなします。 |
- | 本オプションと-undefineオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。 |
[使用例]
- | アセンブラ・シンボルとして sample=256を定義します。 |
>asrl -define=sample=256 -dev=dr5f100pj.dvf main.asm
|