8バイト領域を初期化します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
[ラベル:]
|
.DB8
|
絶対式[, ... ]
|
[; コメント]
|
[機能]
[詳細説明]
絶対式の値は,8バイト・データとして確保されます。したがって,絶対式の値は0x00000000 00000000~0xFFFFFFFF FFFFFFFFの間でなければなりません。8バイトを越えた場合,下位8バイトが8バイト・データとして確保されます。
- | オペランドには「(a) 絶対式」が記述可能です。
ただし,.DB8疑似命令では式の各項を64ビットとして扱います。このため,.DB8疑似命令では.EQU疑似命令で定義されたネーム(32ビット)を負の数として使用することはできません。 |
- | .DB8疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。 |
[使用例]
.DSEG DATA
LABEL: .DB8 0x1234567890ABCDEF ; 8バイトの領域を
; 0xEF,0xCD,0xAB,0x90,0x78,0x56,0x34,0x12
; で初期化する
|