最大幅整数型のための関数として,以下のものがあります。
表 7.5
最大幅整数型のための関数
関数名
概要
imaxabs 【V1.07以降】
絶対値(intmax_t型)を出力(C99)
imaxdiv 【V1.07以降】
除算(intmax_t型)(C99)
strtoimax 【V1.07以降】
文字列を整数(intmax_t型)へ変換し,最終文字列へのポインタを格納(C99)
strtoumax 【V1.07以降】
文字列を整数(uintmax_t型)へ変換し,最終文字列へのポインタを格納(C99)