オブジェクトを比較します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
int __far memcmp(const void __near *s1, const void __near *s2, size_t n);
int __far _COM_memcmp_ff(const void __far *s1, const void __far *s2, size_t n);
[戻り値]
s1の指すオブジェクトがs2の指すオブジェクトより大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,または0より小さい値を返します。
[詳細説明]
s1の指すオブジェクトの最初のn文字をs2の指すオブジェクトと比較します。