SFRの内容の表示,および値の変更は,次のSFR パネルで行います。
[表示]メニュー→[SFR]を選択してください。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,SFR パネルの項を参照してください。
図 2.57
SFRの内容の表示(SFRパネル)
(1):[SFR]エリア
(2):[値]エリア
(3):[型情報(バイト数)]エリア
(4):[アドレス]エリア
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.9.3.1 SFRを検索する
2.9.3.2 SFRを整理する
2.9.3.3 値の表示形式を変更する
2.9.3.4 SFRの内容を変更する
2.9.3.5 プログラム実行中にSFRの内容を表示/変更する
2.9.3.6 SFRの表示内容を保存する