Everything
2.9.3.2 SFRを整理する

各SFRを任意のカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式を編集することができます。

注意 1.

カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

注意 2.

SFRの追加/削除はできません。

(1)

カテゴリを新規作成する場合

作成したいSFR名にキャレットを移動したのち,ツールバーの ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。

(2)

カテゴリ名を編集する場合

編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。

(3)

カテゴリを削除する場合

削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。

ただし,削除できるカテゴリは,空のカテゴリのみです。

(4)

表示順を変更する場合

SFR名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,SFRはカテゴリで分類されます。

また,カテゴリとSFR名の表示の順番(上下位置)も,ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

(5)

カテゴリを初期状態にする場合

ツールバーの ボタンをクリックします。編集したカテゴリをクリアし初期状態のカテゴリ分類で表示します。