Everything
B.3.7 CS+ Pythonプロパティ(共通)

以下に,CS+ Pythonプロパティ(共通)の一覧を示します。

表 B.7

CS+ Pythonプロパティ(共通)

プロパティ名

機能概要

common.ExecutePath

実行しているCS+のexeファイルのフォルダの絶対パスを参照します。

common.ConsoleClear

アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアする/しないを設定/参照します。

common.EnableRemotingStartup

CS+の起動時に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

common.Output

CS+用Python関数の戻り値,またはエラー内容を参照します。

common.ThrowExcept

Python関数の実行時に例外を発生させる/させないを設定/参照します。

common.UseRemoting

Pythonコンソールの起動中に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

common.Version

CS+のバージョンを参照します。

common.ViewLine

Pythonコンソールの表示桁数を設定/参照します。

common.ViewOutput

CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。