Everything

common.EnableRemotingStartup


CS+の起動時に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

[指定形式]

common.EnableRemotingStartup = bool

[設定]

設定

説明

bool

CS+の起動時に外部ツールと連携する機能を有効にするかどうかを設定します。

True :外部ツールと連携する機能を有効にします(デフォルト)。

False :外部ツールと連携する機能を無効にします。

起動中に外部ツールと連携する機能を有効/無効にする場合はcommon.UseRemotingプロパティを使用してください。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

CS+の起動時に外部ツールと連携する機能を有効にする/しないを設定/参照します。

[使用例]

>>>print common.EnableRemotingStartup
False
>>>common.EnableRemotingStartup = True