CS+,および各プラグイン製品のバージョン情報を表示します。
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | [ヘルプ]メニュー→[バージョン情報...]を選択 | 
[各エリアの説明]
CS+のバージョンを表示します。
ライセンス・キーに対応するライセンス情報を表示します。
CS+で使用している各モジュールの名称とそのバージョンを以下のリスト形式で表示します。
| 
モジュール名 | 
モジュール名を表示します。 | 
| 
バージョン | 
モジュールのバージョンを表示します。 | 
| 
説明 | 
モジュールの簡易説明を表示します。 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
全内容をコピー | 
表示している文字列をすべてクリップ・ボードにコピーします。 | 
| 
OK | 
本ダイアログをクローズします。 | 
| 
ヘルプ | 
本ダイアログのヘルプを表示します。 |