Everything
3.2.22 データCRC

以下に,コード生成ツールがデータCRC用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.22

データCRC用API関数

API関数名

機能概要

R_DCRAn_Create

データCRCnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DCRAn_Create_UserInit

データCRCnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DCRAn_Input32bitData

32bit幅の演算用入力データを設定します。

R_DCRAn_Input16bitData

16bit幅の演算用入力データを設定します。

R_DCRAn_Input8bitData

8bit幅の演算用入力データを設定します。

R_DCRAn_GetResult_32bitData

32bit幅のCRC演算結果を読み出します。

R_DCRAn_GetResult_16bitData

16bit幅のCRC演算結果を読み出します。