以下に,コード生成ツールがデータCRC用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.22
データCRC用API関数
API関数名
機能概要
R_DCRAn_Create
データCRCnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DCRAn_Create_UserInit
データCRCnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_DCRAn_Input32bitData
32bit幅の演算用入力データを設定します。
R_DCRAn_Input16bitData
16bit幅の演算用入力データを設定します。
R_DCRAn_Input8bitData
8bit幅の演算用入力データを設定します。
R_DCRAn_GetResult_32bitData
32bit幅のCRC演算結果を読み出します。
R_DCRAn_GetResult_16bitData
16bit幅のCRC演算結果を読み出します。