Everything

r_cac_ferrf_interrupt

周波数エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、クロック周波数が有効範囲(下限値から上限値まで)を外れた場合に発生する周波数エラー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_cac_ferrf_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし