Everything

r_cac_mendf_interrupt

測定終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、クロック周波数精度測定回路が基準信号の有効エッジを検出した場合に発生する測定終了割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_cac_mendf_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし