Everything

r_icu_software2_interrupt

ソフトウェア割り込み2の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、R_ICU_SoftwareInterrupt2_Generate を呼び出した場合に発生するソフトウェア割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_icu_software2_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし