ソフトウェア割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_ICU_SoftwareInterrupt_Generate を呼び出した場合に発生するソフトウェア割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_icu_software_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
ソフトウェア割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_ICU_SoftwareInterrupt_Generate を呼び出した場合に発生するソフトウェア割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_icu_software_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし