インプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2が入力信号のエッジを検出した場合、または現在カウント値“タイマ・カウンタ(TCNT)の値”と規定カウント値“タイマ・ジェネラル・レジスタ(TGR)の値”が一致した場合に発生するインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_mtu2_cj_tgimn_interrupt ( void );
備考 jは関係するチャネル番号を、m はタイマ・ジェネラル・レジスタ番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし