Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2(MTU2)
R_MTU2_Cn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
マルチファンクション・タイマ・パルス・ユニット2(MTU2)
R_MTU2_C
n
_Start
16
ビット・タイマのカウントを開始します。
[
指定形式
]
void R_MTU2_C
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_mtu2_tciun_interrupt
次のトピックスへ
R_MTU2_Cn_Stop
目次
R_MTU2_Create
R_MTU2_Create_UserInit
r_mtu2_tgimn_interrupt
r_mtu2_cj_tgimn_interrupt
r_mtu2_tcivn_interrupt
r_mtu2_cj_tcivn_interrupt
r_mtu2_tciun_interrupt
R_MTU2_Cn_Start
R_MTU2_Cn_Stop
使用例